This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:"gmake"错误

Guru**** 2524470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/723846/ccs-cc2640-gmake-error

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试 使用 BLE 模块 CC2640模块(定制板)开发新项目。 编译和编译后、我会遇到"gmake"错误。

我认为我已经导入了所需的文件和函数才能正常工作。 但是、我每次尝试编译时都会遇到这些错误。 我在此附上了屏幕截图。

为了进一步说明、我将共享我正在使用的系统的环境:

操作系统: Windows 7  

部件/模块:CC2640f128、

IDE:Code Composer Studio 版本: 8.1.0.00011、

使用的 SDK:BLE_SDK_2_02_02_25_setup、 setup_simplelink_academe_01_11_00_0000。

用于 调试的 TMS320-XDS100-V3+仿真器 Olimax 板    

请快速、轻松地回答、这将是一个很大的帮助。

提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    在按原样编译 project_zero 示例工程时、您是否收到此构建错误、或者您是否对工程进行了修改?
    请首先验证示例项目构建是否正常。 如果您在从 Simplelink Academy 构建 project_zero 示例时遇到问题、请确保使用 Simplelink Academy 文档中注明的工具、SDK 等的确切版本、并按照其中记录的步骤操作。 我认为该项目的 SDK 需要为2.2.1、而不是2.2.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发表回复、其中包含更新和上述要求的详细信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aartis 的支持和快速反馈…。
    我已经解决了 gmake 的错误、这只是由于编译器选择、早在未正确选择 gmake 时… 链接器命令文件存在问题。 编译器使用 cc26x0128f.cmd 文件作为链接器文件、而它应该保留在自动选择上、并且应该从编译中排除 cc26x0128f.cmd 文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我…成功运行了它、但它用于 CC2650、我需要为 CC2640更改它。 如果您能为 CC2650到 CC2640项目运行相同项目所需的更改提供帮助或建议、这将非常有帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    我很高兴听到您解决了 gmake 编译错误。 我将认为这一问题已经结束。

    [引用 user="Sachin Rajput "]如果您可以帮助我或建议对 CC2650到CC2640 项目运行相同项目所需的更改、则会非常有帮助。

    对于此问题、我建议在蓝牙低耗能论坛中创建一个新帖子、因为那里的专家可以做出最佳响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以关闭这些问题… 问题已解决。
    好的、我将为这些…创建新帖子
    谢谢