This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 TI 6474 SoC 调试定制板。 我使用的是 Black Hawk USB 560v2 STM 仿真器
CCS 4.2.1.00004、
SYSBIOS 6.30.2.42
DSPBIOS 5.41.7.24
RTSC 3.20.3.63
OS:WIN-7 64位;
产品配置下列出的编译器工具链为: (C200) 5.2.6、(c5400) 4.2.0、(C5500) 4.3.6、(C6000) 7.0.2;
Black Haw 驱动程序:4.1.1.206;(从某些旧版本更新)。
我能够打开调试会话、但当我尝试连接到目标时、我会遇到以下错误:
连接到目标时出错:
错误0x80000244/-1265
以下期间发生致命错误:寄存器、初始化、OCS、
读取为0x00000000的 DAP 的 TAP ID 与默认 ID 或板级配置文件中提供的 ID 不匹配。
我已经尝试使用借用的频谱数字仿真器测试同一电路板、以测试调试是否正常。 我能够使用 Spectrum Digital EMU 进行调试。 如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。
您好!
您遇到的错误非常不寻常、多年来它的消息发生了变化-代码1265现在被识别为设备 ID、这更正确地描述了问题的特征。
下面的主题包含一些进一步调试此问题的提示。
https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/325327
鉴于同一硬件在不同的调试探针上工作、我会尝试尽可能匹配两个目标配置。 我怀疑 Blackhawk 调试探针的目标配置可能不太正确。
如果您使用 的是 C6474 EVM、它在同一扫描链中具有两个 DSP。 您必须创建自定义配置并添加第二个 DSP。 如果您使用的是具有单个 DSP 的不同电路板、则配置非常简单。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔