This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6474:Black Hawk USB 560v2 System Trace Emulator 错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/724008/ccs-tms320c6474-black-hawk-usb-560v2-system-trace-emulator-error

器件型号:TMS320C6474
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 TI 6474 SoC 调试定制板。 我使用的是 Black Hawk USB 560v2 STM 仿真器

CCS 4.2.1.00004、

SYSBIOS 6.30.2.42

DSPBIOS 5.41.7.24

RTSC 3.20.3.63

OS:WIN-7 64位;

产品配置下列出的编译器工具链为: (C200) 5.2.6、(c5400) 4.2.0、(C5500) 4.3.6、(C6000) 7.0.2;

Black Haw 驱动程序:4.1.1.206;(从某些旧版本更新)。

我能够打开调试会话、但当我尝试连接到目标时、我会遇到以下错误:

连接到目标时出错:
错误0x80000244/-1265
以下期间发生致命错误:寄存器、初始化、OCS、
读取为0x00000000的 DAP 的 TAP ID 与默认 ID 或板级配置文件中提供的 ID 不匹配。

我已经尝试使用借用的频谱数字仿真器测试同一电路板、以测试调试是否正常。 我能够使用 Spectrum Digital EMU 进行调试。  如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的错误非常不寻常、多年来它的消息发生了变化-代码1265现在被识别为设备 ID、这更正确地描述了问题的特征。

    下面的主题包含一些进一步调试此问题的提示。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/325327 

    鉴于同一硬件在不同的调试探针上工作、我会尝试尽可能匹配两个目标配置。 我怀疑 Blackhawk 调试探针的目标配置可能不太正确。

    如果您使用 的是 C6474 EVM、它在同一扫描链中具有两个 DSP。 您必须创建自定义配置并添加第二个 DSP。 如果您使用的是具有单个 DSP 的不同电路板、则配置非常简单。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rafael 的反馈。

    遗憾的是、我需要坚持使用旧的工具链来解决组织中的一些兼容性问题。 但是、我已经知道、黑鹰上的配置没有反映频谱数字一、因为黑鹰的.ccxml 文件在扫描接口上没有其他器件、而频谱数字一个具有。 更改此项已修复此项。

    再次感谢您的快速响应。