This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO3:CCS 导入工程错误-meta-data

Guru**** 2454530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/722718/ccs-ccstudio3-ccs-import-project-error--meta-data

器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

IM 在将项目导入 CCS 时遇到问题。 之前我们使用了 CCS 3.1、一切都正常、但我更新了我的计算机(运行 Windows 10)、因此我更新了 CCS 8。 当我尝试导入项目时、它会出现如下错误。 导入失败、因为无法解释其 meta-dat。

我要做的就是编译和刷写我的器件(TMS320F2808)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CCSv3->CCSv8迁移非常迅速。 遗憾的是、错误消息描述性不是很强。 我假设您在 CCSv3 pjt 文件上使用 CCSv3旧工程导入。 您能否提供 pjt 文件以便我查看?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JP3.pjt

    我附加了 pjt 文件供您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我能够将 pjt 导入 CCSv8.1。 新的 CCSv8.1项目默认为 CCSv8.1附带的编译器。 我不确定您的环境中的问题是什么。 导入失败的一个原因是缺少设备支持。 是否在 CCSV8安装中安装了 C2000器件支持?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定是否支持 C2000器件。 是否可以随安装向我发送一个 zip 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试创建一个新的 CCS 项目、并查看可用器件列表中是否出现任何28x 器件(在下面的屏幕截图中、我筛选'2808'):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。 这是否意味着我安装了 C2000支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它看起来是这样的。 您使用的 CCS 确切版本是什么? v8.0或8.1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS v8.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试导入我附加的 CCSV8项目吗? 下载并解压缩 zip 文件、该文件位于:O:\Engr Jetpower\PCB/软件\PWM 发生器 v1.1 - PRJ02

    然后使用 CCS 项目导入向导(Project -> Import CCS Project)将项目导入您的工作区。 如果可以的话、请告诉我

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/JP3.zip

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它发挥了作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很好听到。 我不确定传统导入失败的原因。 我附加的项目是旧导入的预期输出。 您现在可以构建该项目