Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 controlSUITE、 TMS320F28054M
工具/软件:Code Composer Studio
卸载 CCS、Motorware、Control Suite 并删除 TI 目录和项目工作区后、重新安装 CCS8.1.0.00011_Win32、controlSUITE3.1.9和 motorware_1_01_00_18进行全新安装、我转到 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutionsinstaspin_01_00_18、然后打开项目 CCS\clcs\v1\f28x\prob\v1\f28x\prob\f\projects\fuors\cmware\prox\v1\f28x\prob\fu\prox\prob\fu\v 我注意到的第一件事是错误的构建命令-它正在尝试使用 make。 我关闭 CCS、重新打开并神奇地显示正确的构建命令。
但最糟糕的是、如果我更改了"Properties"/"Project"中的任何内容、例如设置正确的"Variant"、并且正确的器件配置偏离正轨、那么我就无法再使用我需要闪存的 F28054F.cmd 文件构建、 即使我在那里设置了配置、在我关闭它后、配置也会发生变化、我无法正确构建、我无法恢复、需要卸载、删除等操作才能获得干净的安装。 使用手动项目配置、有些事情可以做、但会很快地下降管道。 我在这个领域有很多经验,我从来没有过这种基于 Eclipse 的 IDE 的经验。这是不可用的,试图弄清楚如何使它正常工作已经花费了很多时间。
也许我可能会做一些意想不到的事情、但我不会这么认为。 也许安全软件在做一些事情。 我可能不会再建议使用 TI 芯片了。
我打电话给了我能找到的唯一技术热线,但那是一个培训热线,那里的人给了我一个1-800号码,并给我打了补丁,那个号码说这个号码已经改变了,我叫了另外一个号码。 我打电话给另一个号码,在我解释问题之前,我被搁置了。 这是 TI 关心的吗?
我需要与了解正在发生的情况的人交谈、这样我就可以避免使用 TI IDE 为 TI 产品构建代码。