请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
在 C6678上运行相同代码时、使用版本7.4.24和7.6.0进行编译时会获得不同的输出。
它仅在使用优化(-o3)进行编译时发生。
(没有优化的7.4.24和7.6.0输出与预期的一样。)
一般而言、这些编译器版本之间有何差异、在 v7.6.0上使用-o3进行编译时是否存在任何已知问题?
提前感谢、
Shay。