This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6678:编译器差异版本7.4.24和7.6.0

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/717384/compiler-tms320c6678-compiler-differences-version-7-4-24-and-7-6-0

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在 C6678上运行相同代码时、使用版本7.4.24和7.6.0进行编译时会获得不同的输出。

它仅在使用优化(-o3)进行编译时发生。

(没有优化的7.4.24和7.6.0输出与预期的一样。)

一般而言、这些编译器版本之间有何差异、在 v7.6.0上使用-o3进行编译时是否存在任何已知问题?

提前感谢、

Shay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shay Karuchi"]这些编译器版本之间有何差异,在 v7.6.0上使用-o3进行编译时是否存在任何已知问题?

    在7.6.0编译器版本的安装目录的根目录中、您将找到名为 DefectHistory.txt 的文件。  此文本文件的最后一部分列出了发布时已知的缺陷。  其中一些描述是模糊的。  如果您想了解有关特定问题的更多信息、请在下一个帖子中提问。  请务必包含 ID。  我将在我们的系统中查看它、我通常可以提供更多详细信息、但并非总是如此。   

    尽管如此、您的问题不可能出现在所列问题中。  由于7.6.0使用了大约4年、请考虑升级到编译器的最新版本。  虽然我无法保证、但您的问题很有可能得到解决。

    谢谢、此致、

    乔治