This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732727/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 TMS320F28335实验板套件。我加载了一个 LED 闪烁程序、它工作正常。

但是、突然目标设备断开连接、令我惊讶的是、我也找不到设备管理器中的 XDS100。

2.然后我移除了控制卡并查看了设备管理器,此时会显示 XDS100。但一旦插入控制卡,XDS100就会从设备管理器中消失。

3、即使在上电复位后、LED (GPIO 34)也会闪烁(即、之前加载的程序)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="karthika s"]1. 但是、目标突然断开连接、令我惊讶的是、我也无法在设备管理器中找到 XDS100。

    当目标断开连接时、您在 CCS 中到底做了什么? 当您再次尝试让调试器连接到目标时、会发生什么情况?

    [引用 user="karthika s"]2. 然后、我移除了控制卡并查看了设备管理器、此时会显示 XDS100。但一旦插入控制卡、设备管理器中的 XDS100就会消失。

    您是否在谈论下面的屏幕截图中显示的内容?

    [引用 user="karthika s"]3. 即使在上电复位后、LED (GPIO 34)闪烁(即、使用之前加载的程序)[/QUERP]

    程序已在目标上刷写、因此无论调试连接如何、都将在加电时运行程序

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你能抽出时间...

    1.当目标断开连接时、您在 CCS 中到底做了什么?

    我按下了 CCS 中的"Reset Emulator"

    2.当您再次尝试让调试器连接到目标时、会发生什么情况?

    当我尝试连接到目标时、以下是错误消息

    C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包6.0.407.3)

    3.您是否在谈论下面的屏幕截图中显示的内容?

    是的、屏幕截图与您所示相同。 XDS100仅显示在设备管理器中、没有控制卡、并且在我放置控制卡后立即消失。请帮助我解决此问题!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当 SW2被指定为1111 (从闪存引导) 并且如果器件已打开、XDS 100将从器件管理器中消失、以下是测试连接的结果...

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]

    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Karthi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

      TI\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。

    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-151'(0xffff69)。

    标题为'C_ERR_FTDI_open'。

    说明如下:

    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一

    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或

    更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、

    XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。

    使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序

    文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    (小部分

    2.当 SW2被指定为0111 (SCI-A 引导)并且如果器件被打开,XDS 100将出现在设备管理器中,下面是测试连接的结果...

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Karthi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。
    库构建时间为'18:31:37'。
    库软件包版本为'6.0.407.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为38位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为1位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    (三

    3.当 SW2被指定为1011 (SCI-A 引导)并且如果器件被打开,XDS 100将在器件管理器中消失,并且测试连接结果失败...

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Karthi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。
    库构建时间为'18:31:37'。
    库软件包版本为'6.0.407.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-154'(0xffff66)。
    标题为"SC_ERR_FTDI_WRITE"。

    说明如下:
    用于的 FTDI 驱动程序函数之一
    写入数据返回错误状态或错误。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答

    [引用 user="karthika s"]1. 当 SW2被指定为1111 (从闪存引导)[/quot]

    这是默认设置、应起作用。 您的连接可能不稳定。 您是否在套件上使用集成 XDS100 (连接到扩展坞上的 USB 端口)? 是否有可连接到底座上14引脚 JTAG 接头的外部探头?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki