This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA74:ROV - java.lang.exception、无效地址

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731256/ccs-dra74-rov---java-lang-exception-invalid-address

器件型号:DRA74

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

本主题的原始主题标记为已关闭、解决方案是使用 XDC 3.50.06或更高版本。 很遗憾、我在开始使用 CCS v8.2.0.00007时再次遇到此问题。 当打开运行时对象视图并选择其中一个可视模块(例如、下面所示示示的示例中的 HeapMem)时、我收到一条错误消息、表示根据应用程序的段映射、该地址无效。

在存储器浏览器中查看故障地址可确认 CCS 知道符号、这意味着地址不应无效。

使用 ROV Classic 而不是运行时对象视图不再是 CCSv8.2的替代方法、因为在这种情况下、我只会收到错误消息:

发生错误。 有关更多详细信息、请参阅错误日志。
com.ti.dvt.symbolmanager.ISymbolPackage.getSectionAddress (i) J

用于项目的 XDC 版本为 xdctools_3_50_07_20_core。 在 CCS v7.4.0.00015中使用完全相同的 DSP 程序不会给我带来这些 ROV 问题。

我已经执行了 CCSv8.2全新的重新安装、以确保此问题与原始安装过程中可能发生的任何问题无关、但这些问题并未发生任何变化。

如果您想了解如何让 ROV 在 CCSv8.2中工作、我们将不胜感激。

此致、

曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了测试、我在 PC 上卸载了所有 CCS 版本(v7.4.0和 v8.2.0)、并且仅重新安装了 CCS v8.2.0。 现在,运行时对象视图正在运行,但该 Java 错误消息的地址无效。 过去、我的 PC 上始终同时安装了几个不同的 CCS 版本、但这种版本没有任何问题。 我不知道 CCS v7.4.0和 v8.2.0的并发安装有什么问题。

    剩下的唯一错误是尝试启动 ROV Classic 时出现的问题。 它仍然显示以下错误消息。

    此致、

    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德

    我使用附带的 xdctools 3.50.8.24试用了 CCSv8.2.0、ROV 工作正常。
    然后、我安装了3.50.7.20并将项目切换为使用它、它对我来说仍然可以正常工作。

    我收到了 ROV Classic 的相同消息。

    我需要邀请 ROV 专家来提供帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德
    CCS 工作区的.metadata 子目录中有一个文件.log。 应该会出现更详细的错误消息。 该文件中可能还有其他消息、但我们要查找的消息还应引用您发布的错误消息中显示的 sane 函数。 是否可以尝试在.log 中找到该消息并在此处发帖?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasha、

    正如我在2018年9月25日星期二的回复11:47中提到的、在我卸载所有 CCS 版本并仅安装最新的 CCSv8.2.0之后、运行时对象视图和无效地址的问题无法重现。

    其余问题与 ROV Classic 有关。 附加了.log 文件。

    e2e.ti.com/.../0285.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德
    与此同时、我能够再现经典 ROV 的问题、并且 ROV 和 CCS 之间的接口存在错误。 我认为我们还没有权变措施、但由于您可以使用 ROV2、我猜您不依赖于经典 ROV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasha、

    是的、没错。 我现在使用的是"较新的"运行时对象视图、这对我很有用。 到目前为止、我还没有发现任何即时需求、为什么还需要 ROV Classic。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要将其标记为 Resolved、因为 CCS 正在为8.2中的经典 ROV 进行修复。