This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:在适用于 C6748的 Code Composer V8中使用 ROV

Guru**** 2253470 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CODECOMPOSER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726934/ccs-tms320c6748-using-rov-in-code-composer-v8-for-c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSCODECMOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将代码选择器 projet 从5.5升级到8.1。 我想使用新的 ROV。 单击“Connect (连接)”时,我可以读取以下消息:“Working (工作)”:“Memory reader instance created (已创建内存读取器实例)”,并且在一个窗口之后:“Target is not responding (目标未响应)”,可能

怎么了?

对于 code composer v5.5,为了在发行版中调试代码,我们在代码中使用了 log_info(),然后在调试中使用了:Tools/RTOS Analyzer/RTA 原始日志。 如何显示 log_info()中的消息?

我们使用 cc 8.1、SYSBIOS 6.52.0.12、xdctools 3.50.7.20_core

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 C6748目标上使用 CCSv8.1尝试了新的 ROV。 看起来工作正常。 这可能是您的终端上的配置问题 您何时尝试连接 ROV? 在 BIOS 程序加载并停止后?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 D惰 轮、

    您是否尝试过目标重置?
    我在使用 CCS v8.1运行 ROV 时遇到了许多问题、它们是相关的 XDCtools 路径、XDCtools 更新等
    安装 CCS 8.0后、我将 CCS 8.1放置在 c:\ti\ccs810 (第二个在默认情况下)下、而 CCS 8.1将 XDCtools xdctools_3_32_02_25_core 和 xdctools_3_50_07_20_core 放置在 c:\ti\ccs810下、使该软件包始终位于 c:\ti 内。
    CSS v8.1不会将上述 XDCtools 版本置于初始安装路径之外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、ki、

    我在停止程序后尝试过,在 BIOS_start()之后,它是相同的。
    我的安装可能不正确?
    我使用 XDS510 USB JTAG
    我安装了 cc V8.1.0.00011和 ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-05.00.15-Windows-x86-64安装.exe,这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪迪埃、
    我将向 BIOS 专家介绍此主题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tomasz、

    我已经在 c:\ti 中安装了一个 codecoser v5.5。
    我在 c:\ti8中安装了 codecoser V8.1 (我不想干扰 v5.5的安装)
    我在 c:\ti8_sdk 中安装了 SDK:ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-05.00.15-Windows-x86-64安装.exe。 我知道此 SDK 是与 C6748目标配合使用所必需的,对吗?
    在之前的开发过程中(code composer v5.5),我们使用 log_info()和 RTA 原始日志来显示消息。 我知道使用 COdecomposer V8执行此操作的唯一方法是使用 ROV,对吗?

    此致、

    Didier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Didier、

    <<I installed SDK:ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-05.00.15-Windows-x86-Install.exe,位于 c:\ti8_sdk 中。 我知道此 SDK 是与 C6748目标配合使用所必需的,对吗?
    我不知道构建软件包需要哪些软件包 我会避免从 c:\ti 安装软件包。

    <<<我知道使用 COdecomposer V8执行此操作的唯一方法是使用 ROV,对吗?
    我现在不知道、也不能检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv8有一个新版本的 ROV、但它仍然提供旧版本。  您是否尝试过这两种方法?

    是否可以包含您看到的完整错误消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Didier、您好!

    在 CCS 安装过程中、安装程序会询问您安装路径、默认路径为 c:\ti\ccsv8。
    但是、对于 CCSv8.1、滚动列表也会显示 c:\ti\ccs810。
    如果遵循此架构、选择此路径将允许您在 c:\ti\ccs8x0下安装 CCS8.x、而不会与其他版本发生冲突。
    请记住为不同 CCS 版本保留单独的工作区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪迪埃、

    这是否得到了解决? 请注意、"Runtime Object"视图不完全支持多核器件(ROV 经典视图确实支持多核器件)。

    Todd

    [10/14更新:我将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报未回复]