工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我正在尝试对 BeagleBone Black 内部的 PRU 进行编程。 通过浏览互联网、似乎有几种方法-
1) 1)在 BBB 上使用 Cloud 9进行编程、并 使用 Remoteproc 对其进行编译
2) 2)使用 CCS 并在 PC 上编译程序
我选择选项2并尝试制作'hello world/blink led'样片。
在教程中、它说在创建新项目 wizzard 下、有一个 BeagleBone 和 PRU 选项-我没有这些选项可用。 我在其他一些培训中看到提到 在"code composer studio 加载项"(在应用中心)下添加"PRU"编译器。
是否有人可以确认我需要从应用中心安装到 CCS (V8)中、以便让 BeagleBone 和 PRU 作为项目目标器件?
此致
Michael