This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:Code Composer Studio (V8)的 BeagleBone Black PRU 编程

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732657/ccs-am3358-beaglebone-black-pru-programming-from-code-composer-studio-v8

器件型号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试对 BeagleBone Black 内部的 PRU 进行编程。 通过浏览互联网、似乎有几种方法-

1) 1)在 BBB 上使用 Cloud 9进行编程、并  使用 Remoteproc 对其进行编译  

2) 2)使用 CCS 并在 PC 上编译程序  

我选择选项2并尝试制作'hello world/blink led'样片。

在教程中、它说在创建新项目 wizzard 下、有一个 BeagleBone 和 PRU 选项-我没有这些选项可用。 我在其他一些培训中看到提到 在"code composer studio 加载项"(在应用中心)下添加"PRU"编译器。

是否有人可以确认我需要从应用中心安装到 CCS (V8)中、以便让 BeagleBone 和 PRU 作为项目目标器件?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    使用管理员权限重新运行 CCS 安装程序。
    在安装过程中、将出现一个支持 TI 器件的屏幕。
    选择所需的器件或全部。 然后、您将获得 BeagleBone 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    [报价用户="Mike Dalby"]是否有人可以确认我需要从应用中心将哪些内容安装到 CCS (V8)中、以便让 BeagleBone 和 PRU 作为项目目标器件?

    只需添加到 Tomasz 回复、您就需要在安装 CCS 时选择"Sitara 器件"。  

    此外、在 CCS App Center 中、您需要安装 PRU 编译器。 只需单击 Code Composer Studio Add-ons→See More→向下滚动以查找 PRU 编译器。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔