This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:当我在 SYS/BIOS 工程的 Properties 中更改所选的 Build Configuration 时 CCS 崩溃

Guru**** 2229420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730746/ccs-ccstudio-ccs-crashes-when-i-change-selected-build-configuration-in-properties-on-sys-bios-project

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我的团队最近从 CCS 6.1升级到了 CCS 8.1。  我们还更新了一些其他产品、例如 XDCTools 和 SYS/BIOS。  我们对项目进行了所有修改、使所有内容都正常工作、并在产品中对其进行了测试。  但是、我们注意到的一个问题是、当我们尝试在属性窗口中更改编译配置时、属性窗口中的字段将变为空白。  如果我们再次尝试更改、则会出现错误消息。  但是、如果我们退出属性窗口并更改活动编译配置、我们可以正常输入。   我们现在将 SYS/BIOS 6.73.1.01和 XDCTools 3.50.8.24用于我们的项目。

为了验证此问题是否与我们的项目无关、我创建了一个新项目。  我注意到这个问题只在创建一个 SYS/BIOS 项目时出现。  我执行了以下步骤:

 1.创建新的 CCS 工程:

2. 打开编译属性:

3. 使用配置下拉菜单将构建配置从调试更改为发布(字段现在为空!):

4. 使用配置下拉列表将其更改为调试(无法接受更改消息!):

5. 单击确定(获取索引超出范围错误消息!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细报告。 这是 CCS 8.1中的一个已知问题、跟踪 ID 为 CCSIDE-3385。 您可以通过单击我的签名中的 SDOWP 链接来查看错误报告。

    它将在 CCS 8.3中固定(暂定计划在年末发布)。