请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将 LAUNCHXL-CC1350开发套件 与 CCS 8.1搭配使用、并尝试构建其中一个示例(gpiointerrupt_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_gcc)。 但是、当我尝试构建此项目时、我会遇到一些错误:
但是、当我使用不同的编译器(gpiointerrupt_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs)编译同一个项目时、我不会遇到这些错误。 是否有人知道我为什么会在 gcc 编译器中遇到这些错误以及如何解决这些错误?
提前感谢!