This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:gmake:***没有规则可以创建目标#39;CC1350_LAUNCHXL.o'、需要&'ALL&'。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725899/ccs-launchxl-cc1350-gmake-no-rule-to-make-target-cc1350_launchxl-o-needed-by-all

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 LAUNCHXL-CC1350开发套件 与 CCS 8.1搭配使用、并尝试构建其中一个示例(gpiointerrupt_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_gcc)。 但是、当我尝试构建此项目时、我会遇到一些错误:

  

但是、当我使用不同的编译器(gpiointerrupt_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs)编译同一个项目时、我不会遇到这些错误。 是否有人知道我为什么会在 gcc 编译器中遇到这些错误以及如何解决这些错误?

提前感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x) SDK? 您是否通过 Resource Explorer 导入了示例?  

    是否可以将完整 的生成日志保存 到文本文件并将其附加到此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用以下版本: simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38

    我 已通过您的网站(从 launchpad 产品页面)下载了 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parsupo、您好!

    View -> Resource Explorer
    键入 device name:cc1350
    选择您的 LaunchPad
    转到"软件"部分并找到所需内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍然遇到 gpiointerrupt 示例的构建错误、请将完整的构建日志保存到文本文件中并将其附加到此处、以便我们可以查看确切的错误。 此处介绍了保存构建日志的过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题,并将关闭此主题。 如果不是、请随时在下面发布包含更新的回复。 谢谢!