This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:团队混淆

Guru**** 2562920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/724514/ccs-codecomposer-team-pull-confusion

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

在 Code Composer 中、当您右键单击 Project Explorer 并选择"Team"时、有2个标有"pull..."的菜单项

我知道这是要将更新的代码从远程下载到本地存储库。

有什么区别?选择一个而不选择另一个的标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我认为问题是什么。 "拉动"菜单项的图标之一有一个问号、而另一个则没有。 我不确定有什么区别、看一下文档没有帮助。 我将更深入地探讨、并尝试在星期二(周一是当地假日)回到办公室时得到答案。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    很抱歉耽误你的时间。 带有问号的"pull (拉取)"菜单项将允许您始终指定远程遥控器、而没有问号的"pull (拉取)"菜单项将自动使用指定的设置。 希望这会有所帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的讲解

    很抱歉具有阻抗、但有2个菜单项、既不带问号、而是带/不带三个句点

    拉...

    不过,我想你的观点。

    Pull (拉动)-继续使用远程主机的预设值、无需等待完成

    拉... 设置远程主机的预设值、等待用户按完成

    CCS 8.10 64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Henry52307"]很抱歉,有2个菜单项,既没有问号,也没有三个句点[/引号]

    奇怪... 我看到问号:

    这可能是由我的其他一些配置设置造成的。

    Ki