Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
Ubuntu 18上的 CCS8仍有很多问题。 在编译时它仍然冻结。 我尝试增加分配给 CSS 的 RAM、但没有成功。 我还试图修改外观主题,但没有成功...
由于这个原因,我失去了很多时间...
如果有人有想法,请随时分享:)
此致、
欧莱恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
马克
[引用 user="Marc Aurele">但是现在,当我启动 ccs8时,我的计算机风扇会发出很大的噪音,特别是当我开始编译时... [/报价]
请提供基本硬件详细信息、如 CPU 型号、RAM 大小和 SSD/HDD。
噪声/无噪声听起来像是您的硬件员工对不断变化的负载条件的正确反应。
在某些情况下、如 driverlib、TI-RTOS、Free-RTOS 编译、默认情况下 CCS 脚本将会尝试
利用所有 CPU 内核/线程功能、并使电源需求更加接近
然后、当代码写入和更改时、您的 CPU 电源包络。
在 Ubuntu 下、您也可以使用"top (顶部)"工具来监控您的系统负载、并使用类似以下工具: 
监控 CPU 温度。
您好!
以下是日志:
/ccstudio -debug -console GTK-Message:10:46:17.085:无法加载模块"堪培拉-gtk-module" 启动虚拟机:-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8 -Djxbrowser.IPC -org.eclipse.equinox.archer.jet.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer -dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000 -jbrowser.ipse.p.log /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar -/home/aurelien/.ti/ti/0/dmp -jrom.tran./home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse -/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar -/plugins/com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201809041400/splash.bmp -jums//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.551.v20171108-1834/eclipse_1630.so -startup -r.trake./home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/ccstudio /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse --cc64_startup ---startup -cum.trabs.htm_---startup -r_deck.trabs.htm.trabs.htm_-startup -----r. Launcher.appendVmargs -product com.ti.ccstudio.branding.product -debug -console -VM /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so -vmargs -Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8 -Djxbrowser.IPC -dorg.eclipse.equinox.http.ava.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer -dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000 /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse -Xms128m -Xmx768m -XX:hs File=/home/aurelien/.ti/ti/0/dmp /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar /err.path_p.log 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse 配置文件: 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/configuration/config.ini 已加载 配置位置: 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/configuration 框架位于: 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.12.100.v20180210-1608.jar 加载扩展名:参考:文件:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar eclipse.properties 找不到 框架类路径: 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.12.100.v20180210-1608.jar 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar 启动界面位置: /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse /plugins/com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201809041400/splash.bmp 调试选项: 文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/.options 找不到 加载包的时间:3 正在启动应用程序:623 OSGi>应用程序已启动:8279 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:37043]-在 Web 浏览器中打开'localhost:37043/IDE'以查看可用 API 的列表... dvtLogOptions.xml 不存在 OSGi>
当 CCS8挂起时、我没有上面的日志。
此致、
欧雷利恩