This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCS8

Guru**** 2534800 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748381/ccs-cc1310-ccs8

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

Ubuntu 18上的 CCS8仍有很多问题。 在编译时它仍然冻结。 我尝试增加分配给 CSS 的 RAM、但没有成功。 我还试图修改外观主题,但没有成功...

由于这个原因,我失去了很多时间...

如果有人有想法,请随时分享:)

此致、

欧莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在调试模式下运行 CCS 并发布日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢。 您能否解释如何继续?

    此致、

    欧雷利恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Marc Aurele"]编译时它仍处于冻结状态

    您能解释一下这里发生了什么吗? CCS IDE 是否冻结并变得无响应? 此处的屏幕截图很有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,它变得无响应,我必须强制 CCS 退出并重新启动它...

    下面是一些屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何获取 Ubuntu 上的日志?

    此致、

    欧雷利恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Marc Aurele"]如何获取 Ubuntu 上的日志?

    要在调试模式下运行 CCS:

    打开终端并浏览到/ccsv8/eclipse

    通过以下路径运行 CCS:./CCStudio -debug -console

    提供 CCS 挂起时在调试控制台中看到的最后一条消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢。 一旦我再次遇到此问题、我将转储日志并将其发布。

    此致、

    欧雷利恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只需跟进、看看您是否仍有问题以及是否能够生成这些日志。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,我无法重现此问题,但现在当我启动 ccs8时,我的计算机风扇会发出很多噪音,特别是当我开始编译时... 但我不知道它是否与我之前的问题有关。

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎与最初的问题无关。 CCS 在启动或编译期间可能需要花费相当多的周期。 因此、我可以看到系统旋转风扇以进行额外的冷却。

    现在我将关闭此主题、因为问题似乎已经消失。 如果您再次看到它并获取日志、我们可以重新打开它。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    [引用 user="Marc Aurele">但是现在,当我启动 ccs8时,我的计算机风扇会发出很大的噪音,特别是当我开始编译时... [/报价]

    请提供基本硬件详细信息、如 CPU 型号、RAM 大小和 SSD/HDD。

    噪声/无噪声听起来像是您的硬件员工对不断变化的负载条件的正确反应。  
    在某些情况下、如 driverlib、TI-RTOS、Free-RTOS 编译、默认情况下 CCS 脚本将会尝试
    利用所有 CPU 内核/线程功能、并使电源需求更加接近  
    然后、当代码写入和更改时、您的 CPU 电源包络。

    在 Ubuntu 下、您也可以使用"top (顶部)"工具来监控您的系统负载、并使用类似以下工具:

    监控 CPU 温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是日志:

    /ccstudio -debug -console
    GTK-Message:10:46:17.085:无法加载模块"堪培拉-gtk-module"
    启动虚拟机:-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8
    -Djxbrowser.IPC
    -org.eclipse.equinox.archer.jet.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
    -dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
    -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
    -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
    
    
    -jbrowser.ipse.p.log
    
    
    
    
    /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse
    
    
    /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse
    /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar -/home/aurelien/.ti/ti/0/dmp -jrom.tran./home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse -/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar -/plugins/com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201809041400/splash.bmp -jums//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.551.v20171108-1834/eclipse_1630.so -startup -r.trake./home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/ccstudio /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse --cc64_startup ---startup -cum.trabs.htm_---startup -r_deck.trabs.htm.trabs.htm_-startup -----r.
    Launcher.appendVmargs
    -product com.ti.ccstudio.branding.product
    -debug
    -console
    -VM /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
    -vmargs
    -Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8
    -Djxbrowser.IPC
    -dorg.eclipse.equinox.http.ava.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
    -dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
    -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
    -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
    
    
    
    /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse -Xms128m -Xmx768m -XX:hs File=/home/aurelien/.ti/ti/0/dmp /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar /err.path_p.log
    
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse
    配置文件:
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/configuration/config.ini 已加载
    配置位置:
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/configuration
    框架位于:
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.12.100.v20180210-1608.jar
    加载扩展名:参考:文件:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar
    eclipse.properties 找不到
    框架类路径:
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.12.100.v20180210-1608.jar
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar
    启动界面位置:
    /home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse /plugins/com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201809041400/splash.bmp
    调试选项:
    文件:/home/aurelien/ti/ccsv8/eclipse/.options 找不到
    加载包的时间:3
    正在启动应用程序:623
    OSGi>应用程序已启动:8279
    
    
    CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:37043]-在 Web 浏览器中打开'localhost:37043/IDE'以查看可用 API 的列表...
    
    dvtLogOptions.xml 不存在
    
    OSGi>
    

    当 CCS8挂起时、我没有上面的日志。

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    配置如下:

    英特尔酷睿 i5-8300H 四核2.3 GHz
    8进入 DDR4
    固态盘128 Go
    HDD 1至
    NVIDIA GeForce GTX 1050 TI

    我的 Ubuntu 未安装在 SDD 上。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、
    我建议使用16 GB RAM。 这有助于启动 Resource Explorer。

    切勿在不同 CCS 版本之间共享工作区。
    从 CCS 退出、将默认工作区移动到 CCS 未知的位置、然后启动新工作区。
    尝试从具有调试选项的 shell 运行 CCS (--debug、我记得)。

    现在没有其他想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您提出这些建议。 有一段时间、我的 CCS8工作正常、我无法解释原因。 可能可以解释 Ubuntu 18的更新、因为我的 CPU 不是很旧(2018年第二季度)。

    但无论如何、非常感谢您的帮助。

    此致、

    欧雷利恩