This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:XDS200用于连接 ETB、但显示错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744071/ccs-omap-l138-xds200-using-for-etb-it-is-connecting-but-showing-error

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我将 XDS200用于 OMAP-L138 处理器中的 ARM9_0内核、我必须使用增强型跟踪缓冲器功能来跟踪一些错误。

但它未连接到 ETB、并显示此消息"Could not run analyzer on ARM9_0.cause:cannot get lock register id"(无法在 ARM9_0上运行分析器。原因:无法获取锁定寄存器 ID)。

我已经在 Code Composer Studio 版本上对此进行了测试  7.1.0.00016。

请建议解决此问题的方法。

谢谢、此致、

Ashok Wakode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok、

    对于此特定版本的 CCS、有一个已知的错误已在2017年修复。 检查:

    e2e.ti.com/.../611106

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafale、

    我已经完成了你建议的这一环节,但要找出可以做的事情是非常困难的。 这就是我联系 e2e.so 请提供直接解决方案的原因。

    谢谢、此致、

    Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok、

    根据链接的线程、错误已在2017年11月修复(目标版本为 EMU17_M11)、因此您需要更新 CCS 的"TI 仿真器"组件。

    如果您使用的是较旧版本的 CCS、我会谨慎地仅更新此组件("可用更新"对话框会显示许多其他更新)、以免破坏您的环境。

    对于此版本、您必须从以下页面手动下载更新(请仔细按照其中的说明进行操作)、因为 CCSv7.1.0不完全支持最新版本。 如果我正确地回忆一下、您可以使用8.0.27.9版。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rafale、
    我已使用版本为8.0.803.0的仿真软件(ti_emupack_setup_8.0.803.0_win_32.exe)更新 CCSv7.1.0、但仍然显示错误"无法在 ARM9_0.Cause 上运行分析器:无法获取锁定状态寄存器 ID。" 因此,正如您建议的8.0.27.9(ti_emupack_setup_8.0.27.9_win_32.exe )版本也会被尝试,但我遇到了相同的错误。
    因此、请告诉我们哪里出错了。 我在32位的 Windows 7上使用 CCSv7.1.0。
    谢谢、此致、
    Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok、

    我在运行 TI 仿真器组件8.0.27.9和 CCSv8.2.0 TI 仿真器组件8.0.803.0的 CCSv8.1.0中测试了这一点、但我没有收到修复错误报告中提到的特定错误。

    在本例中、我想知道 CCSv7.1.0与较新的 TI 仿真器组件的组合是否在某种程度上不兼容。

    您可以尝试在单独的目录中安装 CCSv8.2.0、并使用不同的工作区测试和查看是否获得跟踪信息。

    除此之外,不幸的是,我真的没有其他想法要试验。

    此致、
    拉斐尔