请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 XDS200用于 OMAP-L138 处理器中的 ARM9_0内核、我必须使用增强型跟踪缓冲器功能来跟踪一些错误。
但它未连接到 ETB、并显示此消息"Could not run analyzer on ARM9_0.cause:cannot get lock register id"(无法在 ARM9_0上运行分析器。原因:无法获取锁定寄存器 ID)。
我已经在 Code Composer Studio 版本上对此进行了测试 7.1.0.00016。
请建议解决此问题的方法。
谢谢、此致、
Ashok Wakode