This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:是否有任何方法可以正常地在 Code Composer Studio 5.4下刻录代码?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/746426/codecomposer-is-there-any-way-to-burn-code-normally-under-code-composer-studio-5-4

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

我的客户遇到了有关 CCS 5的问题。

他们使用加密烧录 类型  来刷写 CCS5.4下的代码、但是、他们无法第二次刷写 TMS320F28069 、因为 无法 根据 CCS5.4解密 IC。

现在、他们必须在 CCS3.3下刷写 TMS320F28069、这会带来一些便利。

是否有任何方法 可以正常将 TMS320F28069闪存到 CCS5.4下?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、他们必须在 CCS3.3下刷写 TMS320F28069、这会给您带来一些不便。
    抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5813940"]他们使用加密烧录 类型

    您能更详细地解释一下吗? 他们是否意外锁定了闪存?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki