Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CODECOMPOSER 主题中讨论的其他器件:TMS320F28069
我的客户遇到了有关 CCS 5的问题。
他们使用加密烧录 类型 来刷写 CCS5.4下的代码、但是、他们无法第二次刷写 TMS320F28069 、因为 无法 根据 CCS5.4解密 IC。
现在、他们必须在 CCS3.3下刷写 TMS320F28069、这会带来一些便利。
是否有任何方法 可以正常将 TMS320F28069闪存到 CCS5.4下?
谢谢!