This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Win XP 中提供闪存编程器2和 Uniflash 支持

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/749725/ccs-do-flash-programmer-2-and-uniflash-support-in-win-xp

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

    客户的计算机操作系统为32位 Win XP。 他们希望使用我们的工具 闪存编程器2和 Uniflash 将代码下载到 CC2640R2F。

Win XP 中是否支持闪存编程器2和 Uniflash? 如果没有,我们有没有建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    我们最近发布的用于正式支持 Window XP 的工具是2016年。 Microsoft 在2014年结束了对 Windows XP 的支持。

    您的客户很可能会在 Windows XP 上使用 UniFlash、但这不是我们要验证或测试的内容。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    哪个版本的 Uniflash 可以在 Windows XP 中工作?
    您能否为我共享 Uniflash 下载链接?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UniFlash 3.4本可以在 Windows XP 上进行测试。 但是、该工具不支持 CC2640R2。

    UniFlash 的当前版本可能适用于 Windows XP、但由于它是未经测试、不受支持的平台、因此我们不保证这一点。

    UniFlash 3.4可从 以下位置获取:processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v3.4.1_Release_Notes

    当前的 UniFlash 可从以下位置获取: processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash
    以及此处: dev.ti.com/.../


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我看到您发送了链接"dev.ti.com/.../"是在线下载。
    它是否支持在 Windows XP 计算机上进行联机下载?
    正如您说过的、"UniFlash 的当前版本可能适用于 Windows XP "、当前版本是指Uniflash v4.5.0?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在线工具需要将小型代理下载到您的 PC 上。 该代理未在 Windows XP 上验证。 Windows XP 上要验证的最后一个版本是 UniFlash 3.4。

    更高版本3.4可能在 Windows XP 上运行,但我们不保证这一点。