请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
客户的计算机操作系统为32位 Win XP。 他们希望使用我们的工具 闪存编程器2和 Uniflash 将代码下载到 CC2640R2F。
Win XP 中是否支持闪存编程器2和 Uniflash? 如果没有,我们有没有建议?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.