Other Parts Discussed in Thread: CC2564, BOOST-CC2564MODA
工具/软件:Code Composer Studio
我正在运行 CCS 6.1.00022 for Linux。 我无法为 CC2564蓝牙模块编译 TI 示例项目。
我在 TM4C129中成功使用 CCS 已有几年。 我现在将 MSP432P401R Launchpad 与 BOOST-CC2564MODA BoosterPack 配合使用。 我已经能够为 MSP432编译并运行"闪烁"示例。 我已经下载了 TI 蓝牙 SDK、并且能够使用项目/导入 CCS 项目导入示例项目"SPPdemo"。 但是、当我构建项目时、我会遇到该表单的许多错误
gmake:`没有规则使目标`/home/Platforms/driverlib/cpu.c、Platforms/driverlib/cpu.obj'需要。
由于这是一个 Linux 系统、没有/home/Platforms 目录、因此我怀疑某处存在配置干扰。
蓝牙 SDK 仅作为 Windows 自解压存档提供、这会增加混淆。 我使用 Wine 运行.exe 文件,该文件运行正常,但结果保留在/home/brad/.wine/drive_c/ti 目录中。 (实际示例项目位于/home/brad/.wine/drive_c/ti/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Samples/中。) CCS 似乎接受将其作为有效的导入源、但 make 文件对 Linux 无效、或者路径被改编。 我的工作区目录是/home/brad/workspace_v6_1.
我已经阅读了论坛主题"CCS:找不到文件+ gmake:没有生成目标的规则"、该主题报告了类似的问题、但其中描述的解决方案对我来说不起作用。 请提供任何指示。