This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:CCS/Linux、SPPDemo、"没有生成项目的规则"

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750173/ccs-cc2564-ccs-linux-sppdemo-no-rule-to-make-project

器件型号:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行 CCS 6.1.00022 for Linux。  我无法为 CC2564蓝牙模块编译 TI 示例项目。

我在 TM4C129中成功使用 CCS 已有几年。  我现在将 MSP432P401R Launchpad 与 BOOST-CC2564MODA BoosterPack 配合使用。  我已经能够为 MSP432编译并运行"闪烁"示例。  我已经下载了 TI 蓝牙 SDK、并且能够使用项目/导入 CCS 项目导入示例项目"SPPdemo"。  但是、当我构建项目时、我会遇到该表单的许多错误

gmake:`没有规则使目标`/home/Platforms/driverlib/cpu.c、Platforms/driverlib/cpu.obj'需要。

由于这是一个 Linux 系统、没有/home/Platforms 目录、因此我怀疑某处存在配置干扰。

蓝牙 SDK 仅作为 Windows 自解压存档提供、这会增加混淆。  我使用 Wine 运行.exe 文件,该文件运行正常,但结果保留在/home/brad/.wine/drive_c/ti 目录中。  (实际示例项目位于/home/brad/.wine/drive_c/ti/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Samples/中。)  CCS 似乎接受将其作为有效的导入源、但 make 文件对 Linux 无效、或者路径被改编。  我的工作区目录是/home/brad/workspace_v6_1.

我已经阅读了论坛主题"CCS:找不到文件+ gmake:没有生成目标的规则"、该主题报告了类似的问题、但其中描述的解决方案对我来说不起作用。  请提供任何指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    请查看此 相关帖子 并尝试此处的建议吗? 请告诉我们这是否有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修复了它! 谢谢!

    现在我还有另一个问题--"超出代码大小限制"--但这是另一个论坛帖子。