成功发送和接收每个数据包
CCS 中有什么问题?
我启动 examplplecode、rfpacketTx
发生错误的情况如下所示:
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)
…………
…………
Cortex_M4_0:20次尝试后无法检查目标状态。
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了一个断点运算代码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
II 也无法重置系统
我使用该器件