This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:我可以#39;t 使用 CCS 发送数据包,但可以使用 SmartRF Studio 发送数据包

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748714/ccs-launchxl-cc1352r1-i-can-t-send-packet-with-ccs-but-it-is-possible-to-send-packet-with-smartrf-studio

成功发送和接收每个数据包

CCS 中有什么问题?

我启动 examplplecode、rfpacketTx

发生错误的情况如下所示:

Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)

Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)

…………

 …………

Cortex_M4_0:20次尝试后无法检查目标状态。

Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了一个断点运算代码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

II 也无法重置系统  

  

我使用该器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翻译:

    Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)

    Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板进行下电上电、并尝试使 JTAG 设置更加稳定(例如、降低 TCLK)。 (仿真包8.0.803.0)

    …………

     …………

    Cortex_M4_0:20次尝试后无法检查目标状态。

    Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了一个断点运算代码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

    系统复位(故障)也无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误代码可在以下位置找到:
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    还有另一份报告、其中包含源自硬件的非常相似的错误序列。 在这种情况下、我强烈建议您验证所有连接、器件电源、复位和时钟电路。

    e2e.ti.com/.../584787

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢我在写 TT 时自动翻译我的 cromme
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢我将示例代码 rfpacketTx 更改为 rxEasylinkTx、它能正常工作!  

    我最近知道、连接的芯片组一开始就出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您告诉我们您的情景发生了什么;这肯定会在将来帮助他人。

    此致、
    拉斐尔