This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:具有 DSS 的 CCS V8 Python 脚本

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/746841/ccs-tms320c5535-ccs-v8-python-scripting-with-dss

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

客户希望在 CCS V8中使用 Python 脚本和 DSS、但 CCS V8中没有 dvt_scripting.jar。 他能否 在 CCS v5中使用 dvt_scripting.jar?



谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="shine">客户希望在 CCS V8中使用 Python 脚本和 DSS、但 CCS V8中没有 dvt_scripting.jar。 他能否 在 CCS v5中使用 dvt_scripting.jar?[/quot]

    从 CCSv8开始、dvt_scripting.jar 似乎已被删除(我在 CCSv7中看到它)。 他们可能会从 CCSv7获取它... 但无论如何、这可能不是必需的、因为绝大多数 DSS 功能都是其他确实存在的 jar 文件(我认为 DVT 脚本编写内容在支持中已被弃用)。

    谢谢

    Ki