This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:导入 ccs6.2项目、但可以#39;t 编译!!!!

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28035, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745795/ccs-ccstudio-c2000-import-a-ccs6-2-project-but-can-t-compile

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

如何删除 cdebug_asm_data、在 CCS8,中、我找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您遇到了一些构建错误。 否则、没有足够的详细信息来帮助您进一步。 请提供更多详细信息、包括编译控制台中显示的 yoru 完整编译输出。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 controlSUITE 导入一个项目,我正在使用 CCS8,MCU 是 TMS320F28035,当我想构建时,我会收到类似这样的错误。

     我发现我应该在该论坛中从构建属性中删除 cdebug_asm、但我不知道如何操作、并且找不到该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解您尝试构建的项目会有所帮助。
    幸运的是、您的屏幕截图显示您尝试构建 Example_2803xEPwnUpDownAQ TI 示例。

    我使用 CCS8.2、TI v16.9.LTS、编译此示例没有问题。

    您使用哪个编译器版本?
    请发布您的控制台输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从这里导入项目。 ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\flash_F28035
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你在开玩笑吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ****为项目 Example_28035_Flash 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k all

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CSMPasswords.asm

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CSMPasswords.asm --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define="_debug"--include_remote_d_sensitive-d_sense=-d_remote_d_sensive-compress-d_sensions-d_sensive-d_remote_d_sensive-d_sense=-d_remote_d_sensive-d_sense=-d_remote_remote_remote_remote_d_sensive-d_sense_de_de_detics"-d_sensive-d_sensive-d_sensive-

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CSMPasswords.asm

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CodeStartBranch.asm

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CodeStartBranch.asm --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define dependency="_debug"--include_remote_dproc-d_express-d_remote_d_sensive-d_remote_dprobote_d_sensive-d_remote_d_sensive-d_sensions=-"-sprendice-d_code.compress-dproc-d_remote_remote_remote_remote_d_sensive-d_d_sensions=-d_dprobote_d_d_guiag_det

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CodeStartBranch.asm

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_DefaultIsr.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_DefaultIsr.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define="_debug"--include_remote_remote_d_sensive-d_sense=-d_guidese-d_guides=-"--g_proc-g_proc-r_remote_ines=-d_guidese-d_guidese-d_guides=-d_guidese-d_guides=-d_guides=-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_d_

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_DefaultIsr.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_EPwm.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_EPwm.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define d="_debug"--include_remote_d_sensive-d_sensitive-d_sense-d_remote_d_sensive-d_sensions=-"-sprendice-d_guidep-d_sensions=-d_guidemine-d_guiag-d_guiag-d_ines=-d_sensive-d_guides=-d_sense-d_guides=-d_guidese-d_guides=

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_EPwm.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define="_debug"--include_remotiag="d_suppress-d_sensive-d_remote_d_sensions=-d_sensive-d_sense_decure-compress-d_guidese-d_sensions-d_guidese-d_guides=-d_sense_decure-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_g_guidese-d_g_guides=-d_

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieCtrl.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieCtrl.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define d="_debug"--include_remote_d_proc -d_remotiag="d_inese-d_sensive-d_guides=-"-sprine_d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guides=-"-sprine-d_d_inese-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guie_d_d_ines=

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieCtrl.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieVect.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieVect.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define d="_debug"--include_remoti_decurese-compress-d_sensive-d_sension-d_guides=-"-sprine-d_proc-d_probote_remote_d_inese-compress-d_sensive-d_sensive-d_sensions=-d_sensive-d_guidep-d_guides=-d_guidese-d_guides=-d_guidese-d_guidese-d_

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_PieVect.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_SysCtrl.c

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_SysCtrl.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define d="_debug"--include_remote_d_sensive-d_sensitive-d_sense=-d_remote_d_sensive-d_sensions=-"-sprendice-d_sensions=-d_sensive-d_d_d_remote_inese-d_sensive-d_sensitive-d_sense=-d_sense_deture-d_guiag-d_guiag_detcep-d_sensive-d_

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_SysCtrl.c

    编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_usDelay.asm

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_usDelay.asm --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define="_debug"--include_remotiag="d_sensive-d_sense=d_sensive-d_sense=-deld_remotive-d_sense_detiag-d_sensive-d_sensive-d_sense=-d_sensive-d_sense=-d_sense_dep-d_sensive-d_sensive-d_sense=-deltine-d_deltine-d_sensive-d_sensive-d_d_

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完工:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/source/DSP2803x_usDelay.asm

    编译文件:"../example_2803xFlash.c"

    调用:C2000编译器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/include --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include --define d="_debug"--express-cus_express-d_example-d_ine-d_expression-d_prendations-bot_exclus_example_ination=-d_example_ine_d_ines=2803xd_example.c -cus_clus_express-ination_detc.us_clus_example_ination_detus_ination="-clus_clus_clus_clus_example.compress-ination_detus_  

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    完成构建:"../example_2803xFlash.c"

    构建目标:"Example_28035_Flash.out"

    调用:C2000链接器

    "c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/bin/cl2000 /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/lib /Users/WSK/workspace_v8/Example_28035_Flash -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 -define="_debug"-define ="large_model"-g -diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --issue_remark-verbos_decosnations-quiet --out_out_example_intrad_sp2803x"-sprinese-example.html_code_ine_intrack_inese-exclus_inese-example."-sprine_ine_ines"/content_code.html_intrack_ines"/content_ines"/content_inese-cn"-sprintracknecline_infote_inese-cn"-sprine_inese-inese-inese-cn"-sprinese-cn"-sprinese-cn"-sprinese-intrack_code.texample.html_inese-cn"-sprinese-inese-inese-cn"-sprine_inese-ine_inese-inese-cn_in /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/cmd/F28035.cmd /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd /ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/lib /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v130/DSP2803x_common/lib /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.3.LTS/include  

    备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除

     版本。 这现在是编译器的默认行为。

    已完成构建目标:"Example_28035_Flash.out"

    ****构建完成****

    控制台发出的所有消息都不同,但这次是不同的,也许我 上次加载了错误的程序,但在调试中,我无法进入 main()中的断点。 它就在这里:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的"无法编译"问题已解决。
    将您的帖子标记为已解决。

    请删除/取消选中断点、尝试使用单步调试来检查调试器是否正常工作。
    描述您的问题并发布新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suke、
    为了澄清一点、您看到的错误/警告是因为工程使用的是较旧的编译选项、该选项在较新版本的编译器中已被弃用。

    例如、请参阅:
    e2e.ti.com/.../565165

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我输入了错误消息、这是控制台为另一个问题显示的消息、但我最终完成了编译、但效果不好、请参阅 e2e.ti.com/.../746142