请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、 MSP-EXP430G2工具/软件:Code Composer Studio
早上好
我们正在努力在民用产品中实现您的 RF37S114HTFJB 标签。
我们从 Farnell 购买了 MSP-EXP430F5529LP 和 DLP7970ABP 电路板来读取和写入标签
我们已使用 CCS UNIFLASH 3.4.1并使用以下固件对 MSP 板进行编程
C:\ ti \ NFC \ TRF7970A_RW_1.03.00 \示例\板\ MSP-EXP430F5529 \ F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_modes \调试\ F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_models.out 此处随附
W7 Home Premium 中的 NFCLink 1.8程序以115000 8、N、1连接到 COM6上的板、在7.48的底部显示绿色的单词"connect"。
遗憾的是、当我将标签放在 DLP7970ABP 卡的发送器天线区域的中心时、我无法使用 NFCLink 提供的三种模式之一写入或读取任何内容。
即使使用启动 NFC 测试功能、该程序似乎可以正常运行、但我无法获得任何答案。
您能就上述问题向我提供任何建议吗?
非常感谢您的宝贵建议