This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP-EXP430F5529LP 和 DLP7970ABP

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744425/ccs-msp-exp430f5529lp-and-dlp7970abp

主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPMSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

早上好 
我们正在努力在民用产品中实现您的 RF37S114HTFJB 标签。 
我们从 Farnell 购买了 MSP-EXP430F5529LP 和 DLP7970ABP 电路板来读取和写入标签 
我们已使用 CCS UNIFLASH 3.4.1并使用以下固件对 MSP 板进行编程 
 C:\ ti \ NFC \ TRF7970A_RW_1.03.00 \示例\板\ MSP-EXP430F5529 \ F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_modes \调试\ F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_models.out 此处随附 
W7 Home Premium 中的 NFCLink 1.8程序以115000 8、N、1连接到 COM6上的板、在7.48的底部显示绿色的单词"connect"。 
遗憾的是、当我将标签放在 DLP7970ABP 卡的发送器天线区域的中心时、我无法使用 NFCLink 提供的三种模式之一写入或读取任何内容。 
即使使用启动 NFC 测试功能、该程序似乎可以正常运行、但我无法获得任何答案。 
您能就上述问题向我提供任何建议吗? 

非常感谢您的宝贵建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sorzi、

    这是预期的结果、DLP-7970ABP 的天线太大、无法读取标签。

    请参阅 www.ti.com/.../scba035a.pdf 、其中说明了最佳天线尺寸。

    遗憾的是、我们不提供具有匹配天线的 EVM、因此您需要购买一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好。
    感谢你的建议。
    同时、我们从 Farnell 购买了 MSP-EXP430G2:G2板、在该板上加载了示例程序 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo。
    通过此板,TRF7970... 我们可以使用超级终端 Windows 无问题地读取标签。
    天线即使不适合这些标签、也能在读取模式下很好地工作。
    也许之前的卡使用 NFCLink、我们是否需要一些特殊设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sorzi、

    这对我来说是令人惊讶的、因为我几乎从不能读取采用该设置的标签、如果我这么做、这是可怕的可靠性。

    改善结果的最佳可用方法不是修改软件、而是获取适合设置的天线。

    此问题与硬件相关、虽然一些设置可能有助于轻微提高性能、但这并不能替代使用我们应用手册中列出的正确硬件。 如果没有正确设计的天线、您将无法获得可复制的性能。