This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:"java.lang.NullPointerException "启动调试器并关闭 CCS 时

Guru**** 2239510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744648/ccs-ccstudio-c2000-java-lang-nullpointerexception-when-launching-the-debugger-and-closing-ccs

有进步!

我删除了 xml 文件并在 fsclean 目录的 cmd 窗口中运行 fsclean、如附件所示。

现在、我可以启动 CCS6、使用目标配置启动选项、并得到一个空异常错误(请参阅随附的)。

但是、我能够连接到目标、并根据需要加载或运行符号。

我注意到、当我关闭 CCS6时、我也会得到这个空异常错误。

因此、该错误不会阻止调试操作、但这显然是错误的。

我花了一些时间进行搜索、但这种日志文件的位置并不明显。  

有什么建议吗?

感谢您迄今提供的帮助。 请告诉我是否应该将您的答案设置为解决方案并打开另一个问题?

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ngohara1991 说:
    因此,该错误不会阻止调试操作,但显然不正确。

    啊,臭名昭著的“java.lang.NullPointerException”。 这可能意味着任何事情。 对我来说、这是"我希望 CCS 显示一条更有用的错误消息、而不是这个通用的默认消息"。

    日志会很有用。 请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv6#CCS_Diagnostic_Logs

    [引用 user="ngohara1991"]请告诉我是否应该将您的答案设置为解决方案并打开另一个问题?

    如果您不介意、最好将其标记为已解决。 我们仍然需要对真正的根本原因进行更多调查、但至少您可以取得进展。

    我将把新问题拆分为一个新的主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 eclipse 日志文件。

    e2e.ti.com/.../6622.log.txt

    调试服务器转储文件中没有文件。

    这是安装日志

    e2e.ti.com/.../1145.ccs_5F00_setup_5F00_6.1.0.00104_5F00_install.log

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_6.1.0.00104.log

    下面是 Debug Server 日志、其中捕获了异常错误:

    e2e.ti.com/.../6305.debug_5F00_server_5F00_log.txt

    它显示了有关 targetType 异常的内容、接近尾声?

    请告诉我是否应该发送任何其他内容。

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将对它们进行分析。

    遇到这些错误时、CCS 中的"Memory Browser"视图是否已打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    现在将其关闭、会导致另一个空错误。

    我一直在讨论它、我认为只有在启动 CC6后的第一次启动时打开内存浏览器时才会收到错误。
    很有趣

    Neal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 一直在使用它、我认为只有在启动 CC6后首次启动时、内存浏览器打开时才会出现错误。

    这可能与 CCS 6.1.1内存浏览器在没有所有工具栏选项的情况下可以打开相同、 SDSCM00052465为此提出了问题。

    据报告、在 CCS 6.1.2中 SDSCM00052465被修正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、它确实感觉像同一个问题。

    尽管如此、我使用 的是 CCS 6.1.0.00104、他声称这不会重复出现问题。

    无论如何,我现在只会解决这个问题。 出于归档原因、我们尝试使用 CCS/TI 编译器的静态版本、因此在项目负责人批准更新之前、我将坚持使用该版本。

    感谢您对问题的解释、

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ngohara1991"]尽管我使用 的是 CCS 6.1.0.00104,但他声称这不会重复该问题。[/引用]

    根据您在另一个线程中发布的安装日志、您拥有 CCSv6.1.1.00022

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/743832/2746582#2746582

    也许您在应用各种 CCS 更新时更新到了该版本。

    谢谢

    Ki