This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:CCS/AM5728:使用 projectspec 文件创建 CCS 工程的新问题

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744247/ccs-am5728-ccs-am5728-new-issue-to-create-ccs-project-by-using-projectspec-file

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的香榭丽舍

这是一个与我在 e2e.ti.com/.../729103上询问的问题类似的问题

我的目标是使用 projectspec 创建 CCS SYSBIOS 工程。 在 CCS 项目中、我有一个这样的设置 ${BIOS_CG_ROOT}/packages/ti/posix/ccs

如何使用 projectspec 文件添加它、它可能会像这样  

-rtsc.setConfiguroOptions "-xdcpath=${BIOS_CG_ROOT}/packages/ti/posix/ccs、但我不知道确切的语法。 我尝试了几种方法、但没有使其正常工作。 谢谢!

我再次附上 projectspec 文件供您参考。  e2e.ti.com/.../rtos_5F00_template_5F00_app_5F00_am572x_5F00_m4_5F00_evmAM572X.projectspec

此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    语法与您之前的帖子中提供的答案类似。

    添加如下所示的属性元素:

    可以在值的双引号内插入多个 configuroOptions。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、

    谢谢! 这是我的一个试用版、我具有以下语法:

        

        

        

        

    但是、我在创建的 CCS 工程中没有看到这样的条目(因此我无法编译它)。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的错误。 它对我很有用。 我有几个 projectspec 文件、我编辑了错误的文件。

    此致、Eric