This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-Sitara:Debug 透视图中的 Variables 视图出错

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/743029/ccs-ccstudio-sitara-error-in-variables-view-in-debug-perspective

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。 很抱歉我的英语不好。 当我在变量视图中针对浮点类型的变量调试我的应用时、我会得到列类型-"未知"和值列红色文本-"无效寄存器索引80"可能是82或84、也就是一些数字。 我应该怎么做才能在这列中获得浮点类型变量的正确含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    我们需要更多详细信息才能进行调查。 请参阅以下链接:
    software-dl.ti.com/.../ccs_support.html

    具体而言、请提供完整的 CCS 版本号、所使用的确切器件以及可重现的测试用例或至少一个小源代码示例。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题解决了。 在优化级别-og 编译器以 CCS 无法使用的方式优化浮点数据类型。 在优化级别- O0、一切都正常。 也许我应该向开发人员发送一个 TT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好能听到您找到问题的原因并解决问题。

    当您启动优化时、您的调试可见性会受到负面影响。 这不是一个错误、而是预期的行为:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee 的说法]很高兴听到您找到问题的原因并解决了问题。

    当您启动优化时、您的调试可见性会受到负面影响。 这不是一个错误、而是预期的行为:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki

    [/报价]

    同意我的看法、当"向导"帮助我设置应用程序、默认情况下设置优化级别、在-og 上... 我花了几个小时找不到变量、为什么看不到变量。 此外、当我尝试查看"可移动"类型变量时、CCS 刚刚崩溃、没有任何影响。