This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CCSTUDIO-Sitara
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。 很抱歉我的英语不好。 当我在变量视图中针对浮点类型的变量调试我的应用时、我会得到列类型-"未知"和值列红色文本-"无效寄存器索引80"可能是82或84、也就是一些数字。 我应该怎么做才能在这列中获得浮点类型变量的正确含义?
[引用 user="Ki-Soo Lee 的说法]很高兴听到您找到问题的原因并解决了问题。
当您启动优化时、您的调试可见性会受到负面影响。 这不是一个错误、而是预期的行为:
dev.ti.com/.../
谢谢
Ki
[/报价]
同意我的看法、当"向导"帮助我设置应用程序、默认情况下设置优化级别、在-og 上... 我花了几个小时找不到变量、为什么看不到变量。 此外、当我尝试查看"可移动"类型变量时、CCS 刚刚崩溃、没有任何影响。