This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D cmd 文件

Guru**** 2547290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684596/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-cmd-file

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果我导入示例工程、并且文件列表中没有 cmd 链接器文件、并且在工程属性->一般情况下没有特定于文件的链接器文件如何检查使用的文件?  

工程具有闪存/RAM 编译配置。 如果我选择闪存配置、则会出现预定义的符号_FLASH、但是我无法找到与特定 cmd 文件的连接。

我想得到评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    cmd 目录被添加到项目中的库搜索路径中。 转到"C2000 Linker"->"File Search Path"以查看项目中包含的所有文件。

    谢谢
    Vasudha