This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:运行 wlan_station 项目后有多少剩余内存?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683834/ccs-how-many-memory-remainder-after-run-wlan_station-project

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

构建 wlan_station 项目后、CCS 将显示如下所示的内存分配。

 在 WLAN_station 项目执行后、 剩余多少个内存?

98304 - 48097? 或更低?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看屏幕截图、可以看到器件上的 SRAM 已划分为代码块和数据块。 如果您展开每个选项、您将能够看到每个选项中放置的内容。

    SRAM_DATA 块剩余的数量为98304 - 48097。 但是、剩余的 SRAM_CODE 量为81920 - 66759。 即、代码可用的内存较少。

    链接器命令文件定义了 SRAM_CODE 和 SRAM_DATA 的大小。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CCS 编译此工程后、有大约 (98304 - 48097)+(81920 - 66759)的可用内存。

    我知道这一点。

    但我想知道  项目执行后有多少个内存余数。

    例如: (98304 - 48097)+(81920 - 66759)- X = Y。  我想知道 Y

    CCS 可以提供这些信息吗? 或者是否有其他工具可以提供?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 在运行时存储器分析方面提供的方法不多。  如果工程使用 TI-RTOS、则可用的一个功能是运行时对象查看器。

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Development%20Tools%2FIntegrated%20Development%20Environments%2FCode%20Composer%20Studio%2FDebug%2FDocuments%2FFeature%20Overviews%2FUsing%20the%20Runtime%20Object%20View%20(ROV2)%20(YouTube)

    使用 ROV、您可以跟踪运行时堆栈和堆使用情况。  在视频的末尾、它展示了如何打开堆栈图、使用相同的序列、这里也有一个堆图。

    此处提供了一些更多信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Runtime_Object_View_(ROV)#Useful_Views

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    快速评论...

    CC3200 SDK 中 WLAN_station 演示中的默认链接器文件不使用整个可用 RAM。 它仅使用176个 RAM。 CC3200芯片具有256KB RAM。 通过更改链接器文件、您可以使用此未使用的 RAM (高达256KB - 16KB)。 仅 RAM 的前16kB 限制使用。

    1月