This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:DWARF 信息已损坏

Guru**** 2523370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683590/ccs-tms320f28335-dwarf-information-is-corrupted

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我现在遇到了调试环境的问题。 我使用 Blackhawk USB560v2 System Trace Emulator 来调试 TMS320F28335应用。 当我尝试调试时、程序会编译并成功加载、但当系统尝试加载符号时、系统会发布以下错误消息:

我目前使用的是 Code Composer Studio 7.4.0.00015版、编译器版本为 TI v18.1.LTS 和 XDC 工具版本为3.32.1.22_core。 感谢您提供有关解决此问题的任何建议。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    这是否一直发生? 如果是、您是否可以尝试清理 "疑难解答"页面第3步中提到的调试配置

    我在 e2e 中的几个较旧的线程中看到了这些错误消息、但 除了修复 了.out 文件过大时的错误的2015线程之外、其他线程似乎表示工具上出现了故障。

    调试服务器日志可能 会显示一些内容。 是否可以按照相同的步骤启用它、并在错误显示后关闭 CCS、.zip 日志文件并将其附加到此线程?  

    此外、如果日志未显示任何内容或上述建议未解决问题、是否可以共享有故障的.out 可执行文件、以便在此处测试问题?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rafael。 故障排除页面工作正常。
    我先升级到 CCSv8、但没有解决问题。 然后我删除了".metadata"文件夹。 这会重置工作区、但现在工程已正确编译。

    再次感谢、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    我很高兴该页面很有用。 将来、您可以尝试使用-clean 选项启动 CCS、该选项通常会使您非常接近删除.metadata 目录-这可能会节省一些时间。

    无论如何,我都很高兴一切都在运作。

    此致、
    拉斐尔