This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7.4无法复制和保存项目

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677755/ccs-ccs7-4-can-not-copy-and-past-projects

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

正如我说过的, 我想复制一个已存在的项目并粘贴它,但 CCS 显示复制问题。  

 当我打开复制  的项目时  ,问题显示:

对于我,我使用此操作更新我的项目。   我不想创建 新项目来更新它。

那么,我该怎么做呢?   我记得 v7.1 可以复制和粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、错误中没有太多细节。 您能否提供 Eclipse 错误日志文件:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#CCS_Diagnostic_Logs

    有关第二个构建错误、请参阅下面的考古学家文章:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/180799/651658#651658

    由于复制操作出错、请仔细检查复制的工程、以确保添加到工程中的源文件和编译选项符合预期

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki-Soo;

    我的日志:

    e2e.ti.com/.../mylogging.zip

    请帮帮我。   这对我很重要!

    最棒的地方!

    以及一些原始安装日志: e2e.ti.com/.../3750.install_5F00_logs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的记录、我将对其进行分析。

    在平均时间内、您可以使用复制的项目。 请注意我上一篇文章中有关构建问题的考古学家帖子

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了其中一个日志并找到此错误消息:

    !message 'Copy of f28027BLDC_sensorless'的项目描述文件(.project)丢失。  此文件包含有关工程的重要信息。  已创建一个新的项目描述文件、但有关该项目的一些信息可能已丢失。

    检查原始项目文件夹。 该文件夹中是否存在.project? 如果是这样、由于某种原因、它未被复制到复制的工程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Ki-soo:
    我原来的项目很完美,一切都很好。 它可以将调试和下载传递到目标。
    但为什么不能复制? 当我使用 v7.1时,它可以复制和粘贴。 现在、我使用 CCS 的最后一个版本 v7.4。
    因此我希望 CCS 组能够处理它。 或确定如何设置。
    我不知道哪些重要信息没有复制。 因此我无法检查。

    顺便说一下,我的计算机是 Win7 64位,这是不是问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="yanzhen fu">但为什么不能复制? 当我使用 v7.1时,它可以复制和粘贴。 现在、我使用 CCS 的最后一个版本 v7.4。
    因此我希望 CCS 组能够处理它。 或确定如何设置。 [/报价]

    我无法重现此问题。 在 CCSv7.4中、复制和粘贴对我来说可以正常工作。 您可以共享您的项目吗? 如果您愿意、您可以通过私人邮件将其发送给我

    [引用 user="yanzhen fu"]顺便说一下,我的计算机是 Win7 64位,这是不是问题?

    CCSv7完全支持 Windows 7-64。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好:ki
    我已将项目作为私人消息发送。
    谢谢
    猎人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我明白了。 我可以复制您的项目而不会出现任何问题。 您的环境必须存在一些问题。 您是否使用管理员权限登录到了您的计算机? 您能否成功复制任何其他项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki:
    我运行 CCS 作为管理。 但仍然有问题
    我是说我在项目浏览器中复制项目。

    如果我将一个项目从工作区复制到其他路径文件,则在一个工作空间上运行我的项目。 然后选择换碟机项目名称,然后再次移入工作区。 然后我们将 CCS 打开,也无法打开。 显示相同的问题。

    但这样,我就不能在项目资源管理器中重命名项目。

    我想 CCS 中有一些地方可以设置.... 请询问 CCS 设计人员组如何处理它。

    我的计算机是64位 Windows 7。

    谢谢
    最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他:我的项目在 v7.1中创建。 但现在我使用 v7.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、如果没有可重现的测试案例、我们无法提供有关如何修复的建议。

    您能否尝试使用全新的工作区文件夹并将项目导入其中并尝试复制?

    此外、您能否确认是否可以复制(或不复制)其他项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我也无法复制其他项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否也尝试了新的工作区文件夹?

    另一个要尝试的操作是将.project 文件从原始工程文件夹复制到工程新副本的文件夹中。 根据您的错误日志、这是主要问题(.project 文件是 misng)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki