工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
正如我说过的, 我想复制一个已存在的项目并粘贴它,但 CCS 显示复制问题。
当我打开复制 的项目时 ,问题显示:
对于我,我使用此操作更新我的项目。 我不想创建 新项目来更新它。
那么,我该怎么做呢? 我记得 v7.1 可以复制和粘贴。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
正如我说过的, 我想复制一个已存在的项目并粘贴它,但 CCS 显示复制问题。
当我打开复制 的项目时 ,问题显示:
对于我,我使用此操作更新我的项目。 我不想创建 新项目来更新它。
那么,我该怎么做呢? 我记得 v7.1 可以复制和粘贴。
您好!
对于第一个问题、错误中没有太多细节。 您能否提供 Eclipse 错误日志文件:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#CCS_Diagnostic_Logs
有关第二个构建错误、请参阅下面的考古学家文章:
https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/180799/651658#651658
由于复制操作出错、请仔细检查复制的工程、以确保添加到工程中的源文件和编译选项符合预期
谢谢
Ki
谢谢你 Ki-Soo;
我的日志:
请帮帮我。 这对我很重要!
最棒的地方!
以及一些原始安装日志: e2e.ti.com/.../3750.install_5F00_logs.rar
我查看了其中一个日志并找到此错误消息:
!message 'Copy of f28027BLDC_sensorless'的项目描述文件(.project)丢失。 此文件包含有关工程的重要信息。 已创建一个新的项目描述文件、但有关该项目的一些信息可能已丢失。
检查原始项目文件夹。 该文件夹中是否存在.project? 如果是这样、由于某种原因、它未被复制到复制的工程中。
[引用 user="yanzhen fu">但为什么不能复制? 当我使用 v7.1时,它可以复制和粘贴。 现在、我使用 CCS 的最后一个版本 v7.4。
因此我希望 CCS 组能够处理它。 或确定如何设置。 [/报价]
我无法重现此问题。 在 CCSv7.4中、复制和粘贴对我来说可以正常工作。 您可以共享您的项目吗? 如果您愿意、您可以通过私人邮件将其发送给我
[引用 user="yanzhen fu"]顺便说一下,我的计算机是 Win7 64位,这是不是问题?
CCSv7完全支持 Windows 7-64。
谢谢
Ki