This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:生成的二进制文件的前4个字节错误@ 0xFF

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677393/ccs-tms320f28069-binary-file-generated-with-first-4-bytes-wrong-0xff

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

请 注意 ,由于项目设置(很久以前就开始了)  ,我在 CCS 5.3上  ,我必须留在这个上。

现在 ,当我在     CCS 中生成二进制文件(需要稍后在引导加载程序中加载)  时 ,生成的文件 是错误的,因为 前4个字节是 0xFF。

现在 ,同样的项目 .out 文件正在工作 (我可以解压/program 等 ),如果我将此文件转换为十六进制文件,然后转换为二进制文件 ,则它将非常完美   

请检查 /更改哪些内容以使其正常工作?  

以下是链接命令:

 

-v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu-O2 -g -define=debug --define=enable_trace=1 --diag_warning=225 --display_error_number --asm_listing_obj_directory="C:/Users/ITENPIE/Desktop/Software/TI/CC_5/28069/EVCI_SW/obj/output/ti-debug/dev_Resonant /ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib /TI/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/lib --exclus_rom-intrabus_rom-code.com/ine-exclus_code_ine-intrabout_rom-ine-/Users/ITENPIE/Desktop/Software/TI/CC_5/28069/EVCI_SW/obj/output/ti-debug/dev_Resonant/dev_Resonant.map /ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/include -code_ine-exclus_ine-ine-ine-ine-exclus_rom-ine-intrabout_rom-code.html -ine-exclus_rom-ine-ine-ine-ine-exclus_code_ine-ine-intrabout_rom-ine-ine-ine-ine-exclus_rom-ine-ine-ine-in /Users/ITENPIE/Desktop/Software/TI/CC_5/28069/EVCI_SW/obj/output/ti-debug/dev_Resonant/dev_Resonant_linkInfo.xml

 谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请准确显示您创建的二进制文件。  现在,我假设您使用 C:/ti/ccsv5/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat。  请将 DEV_Resonant.out 压缩 并将其附加到下一个帖子中。  我将尝试重现此内容...

    [引用 user="Colombo Carlo"] 生成的文件 错误,因为 前4个字节为 0xFF

    顺便说一下、链接命令不使用-o 选项来命名输出文件。  我认为这是一个简单的复制-粘贴监督。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已离线解决。

    谢谢、此致、

    乔治