This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6746:可以#39;t 安装 Blackhawk 驱动程序

Guru**** 2749825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/678975/ccs-tms320c6746-can-t-install-blackhawk-drivers

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:Code Composer Studio

我正在安装 CCS 8.0.0、并且在安装过程中选择了 Blackhawk 仿真器支持。 在安装时、USB-560M 未连接到我的 PC。 我在安装后连接了它,这启动了自动驱动程序安装,但没有任何额外的信息,除了安装失败。 然后、我在设备管理器中检查了仿真器的状态、状态是无法安装驱动程序、因为"系统无法找到指定的文件"、而没有对丢失的文件进行任何引用。

我还尝试按照 Blackhawk 控制面板上的说明进行操作,并在单击“Reinstall All (重新安装所有)”之后... 按钮,我收到错误信息“Update Driver failed!(更新驱动程序失败!)” 错误:访问被拒绝”。

我尝试过不同的 USB 端口、在连接仿真器的情况下重新安装 CCS、但这些都没有帮助。 我主要以循环方式运行、反复收到这些相同的错误消息。 我接下来应该尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、
    您使用的是 Windows 10吗? 某些版本的 Blackhawk 驱动程序存在一个已知问题、要求您在 BIOS 中禁用安全启动。 这在最新的 Blackhawk 驱动程序 v6.2.0.009中已修复。 CCSv8.0随附较早版本的驱动程序、因此您可以更新 Blackhawk 驱动程序以解决此问题。 另一个选项是返回到在 BIOS 中禁用安全启动的旧解决方法。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到我在 Windows 7上。 我是否仍应尝试禁用安全启动? 从何处获取新的 Blackhawk 驱动程序? 他们的网站只提供真正的旧网站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CCS Update Manager:"Help -> Check for Updates"。 它将查找更新、并应查找适用于 Blackhawk 的更新

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法安装任何更新、因为 CCS 报告我已经安装了 v6.2.0.010、它可能是可用的最新版本。 我认为这是我在遇到所有这些错误时使用的版本。
    除了禁用安全启动之外、我还可以尝试其他任何操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 我想知道您是否遇到了另一个问题。 是否可以尝试禁用安全引导? 如果这样做不起作用、我们可以确认这是一个不相关的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、
    是否幸运地禁用安全启动?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被其他一些东西所绕过、我很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、
    我切换到了 Spectrum Digital 仿真器并使电路板正常工作、因此 IAM 不会尝试禁用安全启动。 您可以关闭该线程。