请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6746 工具/软件:Code Composer Studio
我正在安装 CCS 8.0.0、并且在安装过程中选择了 Blackhawk 仿真器支持。 在安装时、USB-560M 未连接到我的 PC。 我在安装后连接了它,这启动了自动驱动程序安装,但没有任何额外的信息,除了安装失败。 然后、我在设备管理器中检查了仿真器的状态、状态是无法安装驱动程序、因为"系统无法找到指定的文件"、而没有对丢失的文件进行任何引用。
我还尝试按照 Blackhawk 控制面板上的说明进行操作,并在单击“Reinstall All (重新安装所有)”之后... 按钮,我收到错误信息“Update Driver failed!(更新驱动程序失败!)” 错误:访问被拒绝”。
我尝试过不同的 USB 端口、在连接仿真器的情况下重新安装 CCS、但这些都没有帮助。 我主要以循环方式运行、反复收到这些相同的错误消息。 我接下来应该尝试什么?