This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS:发现的产品

Guru**** 2551870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677868/ccs-ti-rtos-discovered-products

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在我的设计中使用 TMS320C6746。 我在文件夹"C:\ti"中安装了"ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Windows-x86-64安装.exe"。 然后、我在同一文件夹中安装了"CCS_setup_8.0.0.00016.exe"。 CCS 重新启动后、它仅发现了下面屏幕截图中所示的两个新产品。

 

但我可以看到该文件夹中有更多内容(如下所示)。  出什么问题了吗?  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    尝试转到 CCS 中的 Preferences 对话框。 展开 Code Composer Studio ->产品。

    在右上角添加"processor_sdk_rtos_omapl138_4_02_00_09"的路径。
    单击右下角的 Rediscover。
    希望它能找到它们。
    如果不是、则重新启动 CCS、然后应该会找到它们。

    我昨天在处理器 SDK 中发生了类似的事情(但对于 AM335x 而言)

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的帮助。 奇怪的是、当我打开"Preferences"时、所有组件都在这里列出。 在我添加"processor_sdk_rtos_omapl138_4_02_00_09"的路径之前和之后、它们是相同的。 另一件奇怪的事情是、正如我在另一篇文章中提到的、项目属性->产品->平台中没有列出平台。 我可能需要重新安装所有组件、看看会发生什么情况。 我应该注意操作系统(Windows 10)中的任何内容吗?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    如果首选项对话框中的"产品"列表中列出了所有内容、则 CCS 会知道产品的优点。 应从产品中发现这些平台。 它们以前是 xdctools 的一部分、但随着产品转移到"_core" xdctools、它们会随产品一起提供。 我将与其他人一起查看他们是否能提供帮助。 我认为您不必重新安装任何东西。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、
    您现在是否在 CCS 中看到您所期望的所有产品? 如果平台问题是剩下的唯一问题、我们可以在该另一个线程中处理该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我可以看到所有产品。

    谢谢、
    Michael