Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-RTOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试在我的设计中使用 TMS320C6746。 我在文件夹"C:\ti"中安装了"ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Windows-x86-64安装.exe"。 然后、我在同一文件夹中安装了"CCS_setup_8.0.0.00016.exe"。 CCS 重新启动后、它仅发现了下面屏幕截图中所示的两个新产品。
但我可以看到该文件夹中有更多内容(如下所示)。 出什么问题了吗?
谢谢、
Michael