This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Windows 7 64位和 V3病毒软件上使用 CCS v 7.4.0.00015。
当我启动调试并保持较长的时间(大约30分钟)时、CCS 将崩溃、并显示以下状态。
目前我不使用硬件调试器、因为我使用了仿真器。 (带有 arp1.0.7编译器的 VAYU 仿真器)
这种情况经常发生。
有人可以帮帮我吗?
你好,Chulwan
根据错误消息、CCS 运行内存不足时出现问题。 由于 CCS (在 Windows 上)是一个32位应用程序、并且仿真器使用大量内存、这是相当常见的。 您可以尝试 增大最大堆大小、但我不确定这会有多大帮助。
遗憾的是、我们不再支持仿真器、因此我们无法为此提供更多支持。
Ki
e2e.ti.com/.../unresponsive_5F00_33_5F00_50a57a5f_2D00_2b78_2D00_4240_2D00_961d_2D00_ee8f2d71dc37.zipHi、我在 CCS 崩溃时附加了 dmp 文件。
谢谢、
丘尔万
我很遗憾地看到我们在这里得到了支持。
不再支持仿真器。 因此,我们无法在这一问题上进一步协助你。
此致、
Dave C.