请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、 MIDAS
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Windows 7 64位和 V3病毒软件上使用 CCS v 7.4.0.00015。
当我启动调试并保持较长的时间(大约30分钟)时、CCS 将崩溃、并显示以下状态。
目前我不使用硬件调试器、因为我使用了仿真器。 (带有 arp1.0.7编译器的 VAYU 仿真器)
这种情况经常发生。
有人可以帮帮我吗?