This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:"可用更新"但是更新时出错

Guru**** 2137220 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698360/ccs-ccstudio-updates-available-but-error-on-update

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

每次在 Windows 10上启动 CCS 8.0.0.00016时、我都会收到一条消息、提醒我有可用的更新。 “可用更新”对话框列出以下内容:

CCS 闪存内容   8.1.0.1297

当我继续更新以安装上述所有项目时、我会收到以下错误对话框:

"更新软件"遇到问题。
收集要安装的项目时出错

详细信息:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.c2000.support.win32、2.5.0的存储库
找不到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.c2000.support.win32_root、4.2.5.0
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.dssflash.win32、8.1.0.1297的存储库
找不到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.dssflash.win32_root.win32.x86.8.1.0.1297

是否有一种简单的方法来解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    存储库问题可能是由于网络干扰或缓存数据无效造成的。 您能否尝试以下项目中显示的步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    也就是说、我在 CCSv8.0.0.00016上看不到该组件。 您是否会想到附加屏幕截图?

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在你的帖子中遵循了项目5的指示、但我仍然有相同的行为。

    我尝试安装毫米波支持、但它说无法安装、但想要更新 CCS 闪存内容。 “安装新软件”对话框中的某些项目似乎是重复的,直到我选中该框以仅显示适用于目标环境的项目。 它是根据当前项目设置确定目标环境、还是? 我当前的项目是通过导入现有 makefile 工程创建的项目、以获得代码索引的优势。 它无法正确编译、我不知道它是否按预期指示目标环境。

    我尝试附加可用更新和出现问题对话框的屏幕截图、但"发布"按钮不允许我发布我的回复。 我将在没有屏幕截图的情况下重试。 我显然可以解决这个问题。 但是、如果安装中的任何错误很容易纠正、并且尽可能避免更新警告、这将是一个不错的选择。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚收到确认、显示此特定更新是由于在 CCSv8.0.0中发生错误-它应该只显示在 CCSv7.4.0中。

    要从显示中删除此特定更新、请选择并安装以下所示的更新:

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息。 我在上面可能要更新的文件列表中看不到圈出的 CCS IDE 更新。 我已执行除 CCS 闪存更新未完成之外的所有可用更新。 我还尝试添加新软件、并选择了 CCS 更新库、但未显示上面的选项。 我在哪里可以找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将更新应用到其他 PC。 如果您转至菜单窗口->首选项并导航至以下屏幕截图中的选项、您是否可以更改突出显示的行以指向 CCSv8更新网站?

    这将帮助您摆脱无效更新。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我查看该对话框时、突出显示的行与您的帖子中的内容完全相同。 software-dl.ti.com/.../Updates 是否已经是 CCS V8更新的预期位置? 如果是、我的设置似乎正确、我不知道要尝试其他什么。 如果没有、我应该将其更改为什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您是否能够解决此问题、但遗憾的是、我无法准确判断您的案例中发生了什么情况。

    我怀疑可能会有某种临时文件被删除、通常通过下面故障排除提示的步骤4来解决该问题:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    除此之外、我不知道您的案例可能会发生什么情况。 更改后不应显示更新。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出的其他建议。 我尝试按照您提供的链接的步骤4操作、但它没有帮助。

    我尝试应用 CCSv8 Service Release Windows 8.1.0.00011、并收到以下错误:
    配置已安装项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure、操作数=null ->[R]com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 8.1.0.00011、action=com.ti.ccstudio .p2.Actions.RunInstallerAction)。
    无法安装、请检查 c:\ti\ccsv8\eclipse\downloads\ccs_p2_updates.log 以了解更多详细信息。

    上面列出的日志文件显示:
    常规异常无法读取 software-dl.ti.com/.../content.jar 上的存储库。

    接下来、我尝试再次更新 CCS 闪存内容、并收到以下错误:
    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
    未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.c2000.support.win32、2.5.0的存储库
    找不到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.c2000.support.win32_root、4.2.5.0
    未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.dssflash.win32、8.1.0.1297的存储库
    找不到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.dssflash.win32_root.win32.x86.8.1.0.1297
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从您之前的帖子中、我可以告诉您设置 CCSv8更新站点的修改已成功-如果您的系统中仍然存在以前的 CCSv7更新站点、则 CCSv8 Service Release Windows 版本8.1.0.00011不会显示更新。

    我尚未尝试安装此特定补丁、它会将您的 CCSv8.0.0副本升级到 CCSv8.1.0。 您真的打算这么做吗?

    令我感到困惑的是、CCS 闪存内容不应出现在 CCSv8更新网站中-这真的很奇怪。

    您能否再次发送可用软件站点配置(与我之前发送的配置相同)和可用更新的屏幕截图? 我认为、了解当前情况会更好。

    最后一个注意事项:CCS 闪存内容更新不适用于您的 CCS 版本、因此您应避免尝试安装它。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这里似乎有2个问题。
    1.无法更新到 v8服务版本:请在此处附加 c:\ti\ccsv8\eclipse\downloads\ccs_p2_updates.log。
    2. CCS 闪存内容问题:您能否检查 在可用软件站点->安装/更新站点的位置列中的任意位置是否有站点 software-dl.ti.com/.../Updates?
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试执行 V8服务版本、认为它可能会解决另一个更新问题。

    “我的可用软件站点”窗口看起来很奇怪,因为许多项目都有空白名称和/或标记为“已禁用”。

    e2e.ti.com/.../7115.ccs_5F00_p2_5F00_updates.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果禁用第一个、则应停止获取闪存更新。 我不确定这两个代码生成和目标内容链接实际上指向什么、因为文本已被截断、但您通常可以忽略禁用的链接、CCS 会故意关闭对这些链接的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用了与 ccs7相关的第一个条目、这确实停止了闪存更新提示、这很好。

    如此多的条目没有指定名称是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。

    是的、这是正常情况、名称是 Eclipse 配置的一部分、但可以忽略、这就是您看到的结果。  

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这解决了这个问题。