This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 8.0.0.00016挂起

Guru**** 2301880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/702864/ccs-ccstudio-ccs-8-0-0-00016-hanging

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的问题是、如果 Indexer 正在启动完整的 IDE、则会挂起、并且我必须重新启动 IDE。如前几篇文章(IDE v 7.3)中所述、关闭索引器是一种权变措施、但我在 CCS8中找不到用于切换索引器的按钮。  

此致

Martin

我的操作系统:Linux Mint 18.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    分度器选项在 CCSV8中是相同的。 要检查的关键是、您已启用显示高级设置(首选项对话框左下角的选项)

    另请注意、CCSv8.1中修复了一些 IDE 性能问题。 我不确定这些修复是否适用于您的问题、但确实值得一试。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您给我提供"隐藏高级设置"、现在我可以禁用索引器

    谢谢
    Martin